This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:器件安全-认证密钥(如何指定)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397054/bq27z746-device-security---authentication-keys-how-to-specify

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

根据文档、有3个密钥可用于 HMAC。 很清楚如何通过 i2c 检索 MAC、但我不知道如何选择将在 HMAC 生成中使用的密钥(在 i2c 通信期间)。

此外、您还可以提供默认情况下在 GG 上存储了哪些密钥、然后使用工具重新写入这些密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以通过更改 Auth Config 寄存器中的位0和1来选择要使用的三个密钥中的哪一个(请参阅下图)。  

    此外、我们无法为您提供电量计中的默认密钥、因为这是专有信息。  

    此致、  

    Jonny。