This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:与 BQ2945xy 进行比较

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396979/bq2947-compared-with-bq2945xy

器件型号:BQ2947
Thread 中讨论的其他器件: BQ2945

工具与软件:

嗨、团队:

 BQ2947与 BQ2945xy 之间有何差异?

对于2芯电池组、 您建议使用 BQ2947和 BQ2945xy、为什么使用? 预计 OVP > 4.45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    最大的区别是每个电池的电池节数。 BQ2947为2s 至4s、BQ2945为2s 至3s。

    两个版本的 OVP 均可用于4.45以上的版本。

    BQ2947对 VCx 引脚之间的差分电压具有更高的容差。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon