This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:与 BQ76952搭配使用

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396315/bq77216-usage-with-bq76952

器件型号:BQ77216
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 BQ77216与 BQ76952的使用有疑问。  

我查看 BQ77216的数据表时所见的图9-4。 它显示了它们的使用情况。  

可以清楚地看到、IC 的 DOUT 和 COUT 引脚直接将低侧驱动至 VSS 电平 、以禁用高侧功率 MOSFET。 此时 CHG 和 DSG 引脚相对于 PACK+的电压是多少? (此外、还有什么行为或 BQ76952?) 这样驱动高侧 MOSFET 是否有危险? 将有电流通过齐纳二极管流到 VSS 电平。 我错了吗?

另外、您能否帮助我选择低侧 Cout 和 Dout MOSFET 电阻器(源极栅极、漏极)? 我们应该注意什么?

谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY:

    在该特定图中、COUT/DOUT 也连接到 CFETOFF/DFETOFF、因此当 BQ77216触发其保护时、它会命令 BQ76952关断 MOSFET。 如果不这样做、则电荷泵将过载、两个 FET 驱动器的电压将崩溃。

    无论如何、CHG/DSG 引脚的电压可能远低于 BAT+/PACK+引脚、因为您是使用 DOUT/COUT MOSFET 将其拉低。 MOSFET 本身将是安全的、因为 CHG/DSG FET 栅极-源极之间的齐纳二极管将被正向偏置、因此 FET 上的电压将是二极管压降。 您需要确保对地电阻足够低、以限制流过齐纳二极管的电流。

    现在、我实际上建议只需将 COUT/DOUT 连接到 CFETOFF/DFETOFF (使用小型电平转换器)、并让 BQ76952自行关断 MOSFET。 您还可以使用(BQ76952的)保险丝引脚作为输入、以便它可以检测 COUT/DOUT 何时变为高电平并由 BQ76952做出决策。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    感谢您的回答。 在哪里可以看到这些 COUT/DOUT 与 CFETOFF/DFETOFF 连接的完整设计? 我将使用 SPI 连接、因此 CFETOFF 为 SPI_CS。 我需要将 DFETOFF 引脚配置为右侧 BOTHOFF 引脚?  

    编辑:如果我禁用电荷泵、是否可以使用这些 COUT/DOUT 禁用高侧 FET、如图9-4所示?  

    是的、这将是二极管的正向压降。

    对于保险丝的使用;我是否应该将保险丝引脚配置为检测高电平信号? 查看参考手册时、我需要从 Settings:Permanent Failure:Enabled PF B 寄存器启用2LVL (二级保护器永久失效)。 我是对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY:

    我们目前还没有采用这种特定设置的设计。

    在哪里可以看到这些 COUT/DOUT 到 CFETOFF/DFETOFF 的连接的完整设计? 我将使用 SPI 连接、因此 CFETOFF 为 SPI_CS。 我需要将 DFETOFF 引脚配置为右侧 BOTHOFF 引脚?  [报价]

    正确、您必须将 DFETOFF 配置为 BOTHOFF、COUT/DOUT 的输出电压可能均高达7V、因此您需要降低 DFETOFF 输入的电压。

    [报价 userid="495196" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396315/bq77216-usage-with-bq76952/5344086 #5344086"]如果我禁用电荷泵、我能否使用这些 COUT/DOUT 禁用高侧 FET、如图9-4所示?  [报价]

    作为 BOTHOFF、将 COUT/DOUT 连接到 DFETOFF 将禁用 FET 驱动器、因此可以。 但是、当 CHG FET 驱动器关闭时、可能会有一些 mA 的电流从 BAT 引脚流向 CHG 引脚并接地、因为 CHG 引脚在内部连接到 BAT 引脚。

    有关保险丝使用情况、我是否应该将保险丝引脚配置为检测高信号? 查看参考手册时、我需要从 Settings:Permanent Failure:Enabled PF B 寄存器启用2LVL (二级保护器永久失效)。 我是[/报价]

    正确。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]