This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:在编程输出模式下进行环路稳定性测试

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397072/lm5148-q1-loop-stability-testing-in-programmed-output-mode

器件型号:LM5148-Q1

工具与软件:

如果器件配置了 VDDA 上拉电阻器、则将测试信号注入 FB 引脚是否仍可用于增益和相位裕度测试?

如果没有、如何测试稳定性?

我正在使用连接到 VDDA 的0Ω 上拉电阻器在24V 输入下配置为3.3V 输出。 我将使用外部补偿。 我配置了展频和 DCM、

电源在标称条件下正常工作、但我想知道它肯定会稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Griffin–不,你会需要一个反馈分压器(可调输出版本,非固定)和注入在传统方式。

    ——

    TIM