This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:TPS48111:如何进行反极性保护(-60V)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4810-Q1, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396346/tps48111q1evm-tps48111-how-to-do-reverse-polarity-protection--60v

器件型号:TPS48111Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1、TPS4810-Q1

工具与软件:

尊敬的

我们正在设计55V 电池系统。 我认为 TPS48111-Q1很合适。

但是、我们需要承受高达-60VDC 的电池反向连接。

我是否可以在下一图中按如下所示添加反极性 MOSFET? 我们要将其栅极连接至 PD 另一个浪涌 MOSFET Q1的栅极 PU-MOSFET。

感谢您的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS4800-Q1或 TPS4810-Q1是否可以替代工作? 这些器件具有低至-65V 的反极性保护。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意!

    但是、上面的解决方案(原理图)是否也适用? 它允许我们达到-100V 反向极化。

    感谢您分享宝贵意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、这样可行、但我认为 PMOS 栅极应与 GND 相连、不是吗?

    谢谢!

    Patrick