请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS48111Q1EVM 主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1、TPS4810-Q1
工具与软件:
尊敬的
我们正在设计55V 电池系统。 我认为 TPS48111-Q1很合适。
但是、我们需要承受高达-60VDC 的电池反向连接。
我是否可以在下一图中按如下所示添加反极性 MOSFET? 我们要将其栅极连接至 PD 另一个浪涌 MOSFET Q1的栅极 PU-MOSFET。
感谢您的意见!