This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:I2C 总线下降时间与数据表不匹配

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397267/ucd9090-q1-i2c-bus-falling-time-is-not-matched-with-the-datasheet

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9090

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我在汽车应用中使用 UCD9090。 我已经测量了 I2C 总线、发现下降时间与数据表规格不匹配、但其他参数(保持时间、设置时间和上升时间)确实符合要求。

如何增加下降时间? 在这种情况下、是否可以忽略下降时间?

I2C 数据表: www.nxp.com/.../UM10204.pdf

UCD9090产品说明书:  

测得的波形:

谢谢

Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090符合标准 I2C 规范。 数据表中列出的时序针对400kHz。 如果您使用100kHz、则上升时间将更大、这是标准 I2C 规范中的要求。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的答复。 我希望增加 I2C 总线上的"下降时间"、同时确保其他参数仍符合规范。

    虽然我们以400kHz 的频率运行 I2C 并且上升时间在规格范围内、但我们希望改善下降时间。

    谢谢

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下降时间要优于波形的上升时间。 这里使用的上拉电阻是什么?

    此致

    Yihe