请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090-Q1 主题中讨论的其他器件:UCD9090
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我在汽车应用中使用 UCD9090。 我已经测量了 I2C 总线、发现下降时间与数据表规格不匹配、但其他参数(保持时间、设置时间和上升时间)确实符合要求。
如何增加下降时间? 在这种情况下、是否可以忽略下降时间?

I2C 数据表: www.nxp.com/.../UM10204.pdf

UCD9090产品说明书:

测得的波形:

谢谢
Smith