This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:电源管理设计请求

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398209/bq25186-power-management-design-request

器件型号:BQ25186
Thread 中讨论的其他器件:BQ25155

工具与软件:

大家好、我的团队正在寻找解决我们遇到的问题的方法、我们想我们会与大家联系、以便了解您可以使用的解决方案。
我们的系统由一节小型单节锂聚合物电池、一个 LDO (1.9v)和一个微控制器组成。 我们需要插入 USB (2.0)、让它既可以为电池充电、也可以为电路供电。 当 USB 断开连接时、电路应恢复为锂聚合物电池。
在每次从电池电源到 USB 切换期间、微控制器需要保持供电、反之亦然。
我们正在寻找一种节省功耗和空间的方法、成本也是需要考虑的因素。 大家是否知道具有此功能的芯片?  
谢谢!
Dan Stetson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    大多数电源路径充电器应可实现此目的。 对于您的应用、我推荐 BQ25155、因为这是一种简单的小型实施方案、具有集成式 LDO、适用于更小的电池尺寸和低静态电流。

    此致、

    Juan Ospina