This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:波形没有跟随输入脉冲信号

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397671/ucc21732-waveform-not-follow-the-input-pulse-signal

器件型号:UCC21732

工具与软件:

专家们、您好!

我刚刚在 PSpice for TI 中使用单个 SiC MOSFET 测试了 UCC21732栅极驱动器。 下面显示了我的电路及其结果。 我向栅极驱动器提供了脉冲信号。 我期望栅极驱动器上的输出相对相同、SiC MOSFET 上的输出相反、但正如您在波形中看到的、它不是像输入/脉冲波形中那样的急剧下降和急剧上升。  

这是正常的吗、或者我在哪里漏掉了?

此外、R10是我的负载;它的值为5欧姆;如果我将其更改为另一个值、则不会进行仿真。 您能解释一下吗?



谢谢
Biruk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:  

    您有1k 的栅极电阻器、这会严重扩展用于为栅极充电的 RC 常数。 尝试改用1-10欧姆。

    您应该为 NMOS 使用与栅极驱动器不同的电源轨。 可能在开启 NMOS 时、它会使电源短路并导致错误。

    此致、

    Sean