This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700DDFEVM:理想二极管控制器要求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74701-Q1, LM74502, LM74721-Q1, LM74700-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397355/lm74700ddfevm-ideal-diode-controller-requirement

器件型号:LM74700DDFEVM
主题中讨论的其他器件:LM74502、LM74701-Q1 LM74721-Q1LM74700-Q1、LM74800-Q1、 LM74502-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我需要为电池和电源选择理想二极管控制器来实现反向电流保护。  

我需要两个理想二极管控制器、一个用于单个 MOSFET Q1驱动、用于提供电流保护、另一个用于驱动背对背 MOSFET 的 Q2和 Q3、用于电池反向电流保护以及从电池断开负载。

您可以推荐合适的理想二极管控制器吗? 目前我使用的是 LT4372理想二极管控制器。 我想替换为 TI 理想二极管控制器。  因此请根据下图进行建议。

我选择了两个理想二极管控制器-  

1.用于 MOSEFT Q1驱动的 LM74700  

2.用于 MOSFET Q2和 Q3驱动的 LM74502

我不会使用 TVS 二极管。 因此请建议 不要使用 TVS 二极管。

请参见下图。

此致、

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    如果您希望在这两个路径中都提供反向电流保护、请查看下面的建议。

    用于 Q1驱动的 LM74701-Q1。

    LM74721-Q1用于 Q2和 Q3驱动。

    这些是适用于设定范围的完全无 TVS 运行的理想二极管控制器。

    请帮助我了解您的瞬态保护要求。 您预计会遇到什么级别的瞬变? 包括正极和负极。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。

    负侧和正侧的瞬变电平最大可达40V。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    由于电感器等额外的元件、我不愿意使用 LM74721-Q1 您能给我们推荐其他器件吗?

    LM74700-Q1与74701-Q1之间有何区别?

    为什么不能将 LM74700用于 Q1 MOSFET 驱动器?

    为什么不能将 LM74502用于 Q2和 Q3 MOSFET 的驱动?

    请提供您的反馈。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    由于您需要无 TVS 控制器、因此我推荐使用 LM74701-Q1和 LM74721-Q1。

    您也可以使用 LM74700-Q1、但需要额外的 TVS。

    要替换 LM74721-Q1、您可以使用 LM74800-Q1。

    无法使用 LM74502-Q1、因为它不提供反向电流阻断功能。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    LM74800-Q1是无 TVS 还是与 TVS 配合使用? 是否必须使用 TVS 二极管?

    Q2和 Q3 (背对背 N 沟道 MOSFET)驱动器的任何其他器件型号(带 TVS 和不带 TVS)?

    LM74701-Q1用于 Q1驱动(单 MOSFET 驱动)。 但我担心的是 Q2和 Q3。  

    对于 TVS IC、只有 TVS 将增加。 对吧? 您能否为 Q2和 Q3驱动器配备 TVS。

    对于 LM74721-Q1中的电感器和 LM74800-Q 中的 TVS 等外部组件、我持谨慎态度 由于 PCB 尺寸限制、我需要使用最少的外部元件。

    请提供您的建议。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    LM74800-Q1需要 TVS。 为了保持 MOSFET 和控制器的安全、需要 TVS。 如果预期的最大瞬态电压为-40V、则在标称 VIN 最大值低于20V 时、实际不需要 TVS。 (适用于60V VDS FET)

    您可以使用 LM74800-Q1驱动 Q2和 Q3。

    此致、

    Shiven Dhir