This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:是否可以进入睡眠模式? 如何唤醒?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398155/ucc28c41-q1-whether-it-can-enter-sleep-mode-and-how-to-wake-up

器件型号:UCC28C41-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想向您确认、如果 UCC28C41-Q1能够在不需要工作时进入睡眠模式、从而实现更低的功耗。 如果可以、我们如何设置芯片? 以及如何将其从睡眠模式唤醒至正常模式?

此外、如果 UCC28C41-Q1没有 SLEEP 模式、哪个器件可以实现此功能?

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    当不需要通过晶体管将 COM 引脚拉低时、您可以禁用该器件(请参阅下文中的 DS)。 您可以将3.3V/5V 电压轨从 MCU 连接到晶体管的栅极、以将其导通并将 COM 电压拉低。

    谢谢你。