This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:12V 冗余电源电路问题:低输出电流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398043/lm7480-q1-issue-with-12v-redundant-power-circuit-low-output-current

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

我开发了一个12V 冗余电源电路、在达到12V 输出的同时、电流输出明显低于预期。 我的目标输出电流为10-15安培、但目前我只获得14 mA。

 

请提供有关实现所需电流输出的潜在原因和解决方案的建议。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakthiraam、

    您是否还能分享仿真输出结果?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakthiraam、

    看起来 VIN 为12V、RLOAD 为60欧姆、这使负载电流为200mA。

    我看不出有什么问题。 我缺少什么吗?

    此致、

    Shiven Dhir