This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8S6C24:您可以帮助确保 TPSM8S6C24可以支持3.3V I2C 吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8S6C24, TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397289/tpsm8s6c24-could-you-help-make-sure-that-tpsm8s6c24-can-support-3-3v-i2c

器件型号:TPSM8S6C24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24S

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助确保  TPSM8S6C24 能够支持3.3V I2C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hale Tan

    3.3V I2C 是什么意思

    TPSM8S6C24模块使用 TPS546D24S IC 并仅支持 PMBus

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    救世主

    抱歉出错了。 只需确定  TPSM8S6C24是否 可以支持3.3V 电平电压? 由于客户在 MCU 中使用3.3V 的 GPIO、并且他们希望确保是否需要电平转换器来改变电压。 我认为它可以支持。 这只是为了得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    救主将在几天内作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hale

    CLK 和 DATA 引脚需要从1.8V 上拉至5.5V。 或者、此器件使用 PMBus 1.3中的电气规格。

    我想说3.3V 是可以的

    谢谢你

    救世主