This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:INN3649C 替代产品

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C59, UCC28740, UCC28704, UCC21550, UCC24610, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393205/ucc28740-inn3649c-replacement

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28704UCC21550UCC24610UCC24612、UCC28C59

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有 INN3649C 之类的器件? 客户要求效率(>88%)和内部功率 FET 实现高压启动。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    我认为我们无法与这款 IC 展开竞争、因为它集成了许多功能。 您可以 在此处查看我们的 反激式控制器(反激式部分)、以查看我们能够最接近 INN3649C 的位置。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    哪款器件是我们最高效的控制器? UCC28C5x 系列? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    您的效率是最高的  反激式控制器、  我建议查看 QR (准谐振)反激部分。 UCC28704和 UCC28740是不错的备选器件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    由于 SiC MOS 的原因、客户需要 SSR 控制器件、因为输出不稳定会烧断风扇、并且栅极驱动器电压应大于25V。

    • 28740是 SSR、但栅极驱动器电压不够
    • 28704是 PSR、电压也不足。

    有没有可以驱动 SiC MOS 的 QR 反激式控制器? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    -我不知道反激式控制器能够驱动25V 在我们的产品系列中,因为其中大多数都有一个驱动器钳位在~15V 范围内。 您可以做的是使用一个额外的驱动器、将驱动器信号放大12V 至25V 范围内的电压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    明白了。 目前、我建议客户使用 双管 QR 反激式拓扑、避免750VDC 总线的电压应力要求 他们可能会使用900V Si MOS、可能还会考虑1200V SiC MOS、他们还没有决定。 需要额外的 UCC21550来实现双 FET 驱动。 如果有任何错误、请随时告诉我。

    SR 控制有一个新的机会、我推广了 UCC24612、不知道 UCC24610是否会更合适、或者这里是否是一款合适的器件。 期待您的回复、提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、UCC28C59可在存储器中支持 SiC MOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    有关 UCC21550、 UCC24612、UCC24612 的支持或问题、请提交不同的 E2E 主题、各个团队将为您提供帮助。

    谢谢你