This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:系统电压崩溃

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395937/bq25628-system-voltage-crashing

器件型号:BQ25628

工具与软件:

我将使用 BQ25628为电池充电、同时为系统的其余部分供电。 有时系统电压(SYS)降至~2.8V、然后导致 LDO 在这之后下降。 电池电压始终保持稳定。  ILIM 电阻器设置为提供~Ω 560mA、而系统不消耗如此大的电流、并且电池输出电流小于此值。 随附了 BQ25628日志。 在系统电压下降前、我看到看门狗已启用、而我们始终将其禁用。 我知道、看门狗不会导致系统电压下降、只是将设置恢复到 POR 时刻。 QON 引脚未连接到任何地方、它应该具有一个内部250K 上拉电阻器来充当高电平、我已确认该引脚在压降期间处于高电平。

该芯片与电量监测计共享 I2C 总线。 与电量监测计或该总线上的任何内容的任何通信是否会导致该问题?  

e2e.ti.com/.../BQ25628.xlsx

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    BQ25628具有已知行为、如果 I2C 通信速度过快、则可能会在仅电池运行时导致 BATFET 关闭约120ms、这与您提供的波形中的 VSYS 关断时间相匹配。  

    推荐的权变措施是降低 I2C 时钟频率或在通信之间添加所需的延时时间。 数据表第8.5.1节对此进行了说明。  

    您的系统当前使用的 I2C 时钟频率是多少? 此外、您可以帮助提供 BQ25628芯片上显示行为的顶部标记照片?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您提供的信息。

    我们将 80kHz 用作 I2C 时钟。 另请参阅随附的显示器件标识的图片。

    根据您的信息、我们计划将时钟频率降低到40kHz、并将数据包通信间的延迟增加到1ms。 如果您有任何建议、请告诉我们。

    此外、 您能否告诉我是否有其他 可解决此问题的标记? 或者您是否建议使用拖放选项将此器件替换为?

    谢谢!

    Amin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、您好!  

    感谢您的答复。 您能帮助提供您的电子邮件吗?我将离线联系您、讨论未来的最佳选择? 我还在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、以防您更愿意通过私人渠道而不是在该主题中共享您的电子邮件地址。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、您好!  

    请考虑关闭此主题、因为我们已将通信转移到电子邮件。  

    此致、

    Garrett