This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713是否可以设置截止充电电流?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397871/bq25713-can-bq25713-set-up-the-cut-off-charge-current

器件型号:BQ25713

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想问、BQ25713是否可以通过写入寄存器来设置截止充电电流? 我无法找到任何相关的寄存器。

如果无法设置、用户在使用 BQ25713时终止/停止充电过程的常用方法是什么?

BR.

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Manu、您好!

    BQ25713没有充电终止功能。 系统中的主机或测量仪表用于测量电流和手柄端接。  当电池已满或电池未处于良好的充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。

    此致、

    Christian。