This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在跟随器模式下同步的最大频率

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397666/ucc28951-maximum-frequency-at-sync-in-follower-mode

器件型号:UCC28951

工具与软件:

大家好、感谢您的支持、

我想我的问题 不清楚。

最小限制是开关频率的1.8倍、最大限制是开关频率的 x 倍、x 的值是多少?

例如、对于固定 RT (例如57.5k 欧姆、对应于100kHz 的开关频率)、最小 SYNC 频率  等于转换器频率的1.8倍(在本例中= 180kHz)、但在这种情况下、最大 SYNC 频率是多少。

换言之、同步频率相对于转换器频率可以上升到多高?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您同步时钟时、 需要将较慢的编程时钟同步到较快的同步信号。  您无法将较快的编程时钟与较慢的同步信号同步。   

     

    内部时钟的频率是内部频率的2倍。  此时钟就是您尝试同步的时钟。  具有1.8*100/2=90% SYNC 信号的接收信号将不起作用。  SYNC 信号需要比内部时钟更快。

    在您的示例中、编程的内部时钟频率是200 kHz。  要同步此功能、您需要大于200kHz 的信号。  一般来说、灌电流信号是编程时钟频率的1.25倍或以上。

    我想你可能会担心宽容。  容差为+/- 8%的振荡器。  在本例中、编程频率将是92kHz 到108kHz。  在这种情况下、内部时钟的最大编程频率将是108kHz*2=216kHz。  到 SYNC 引脚的输入的主时钟的同步频率应该为216kHz*1.25 = 270kHz。

    我认为数据表中的1.8项出错。  这没有意义、因为主时钟是编程频率的2倍。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、