This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:编程化学成分

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397637/bq40z80-programming-chemistry

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我们已成功地对要使用的电池的化学成分 ID 进行编程。 我想知道的是-我们是否必须在每个新电路板中编程这种化学成分、或者这是否成为 gg.csv 文件的一部分? 我们提出了一个"黄金板"并已导出设置、所以我们可以将其编程到每个新板中、还是我们也可以单独对化学成分进行编程? 如果我们必须同时对这两者进行编程、首先对哪一个进行编程是否重要?

谢谢!

-Jamie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    只有使用.srec 文件(而不是.gg 文件)对新器件进行编程、chemID 中的化学参数才会很明显。 srec 将包含.gg 文件中的所有信息、因此我们建议使用此文件对新器件进行编程。

    此致、

    Anthony Baldino