请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 工具与软件:
您好!
我们已成功地对要使用的电池的化学成分 ID 进行编程。 我想知道的是-我们是否必须在每个新电路板中编程这种化学成分、或者这是否成为 gg.csv 文件的一部分? 我们提出了一个"黄金板"并已导出设置、所以我们可以将其编程到每个新板中、还是我们也可以单独对化学成分进行编程? 如果我们必须同时对这两者进行编程、首先对哪一个进行编程是否重要?
谢谢!
-Jamie.