Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DKEVM, TPS65988DK, TPS65988, TPS65987D, TPS65981
主题中讨论的其他器件:、 TPS65987D、 TPS65981、TPS65987
工具与软件:
我们的系统与 TPS65988DKEVM 参考中的相同:
| GPIO12 | GPIO13 | SRC 电压 |
| 0 | 0 | 5. |
| 1. | 0 | 9. |
| 0 | 1. | 15. |
| 1. | 1. | 20. |
我们能够使所有函数使用 EVK 正常工作。 我们可以将全部4个电压提供给端口 A。 不过、我们的设计采用的是 TPS65988DH。 我 尽可能将参数从基于 TPS65988DK 的.pjt 文件转换为 TPS65988DH .pjt 文件。 这是 TPS65988DK 的 GPIO 12设置

对于 TPS65988DH、可以实现的最接近设置如下:

我假设端口 A 是 TPS65988DH 上的端口0 和 TPS65988DK 上的端口1 。
GPIO12在9V 或20V 时不会变为高电平。 GPIO13正常工作、并在15V 和20V 时变为高电平。
附件是我正在使用的.pjt 文件。
e2e.ti.com/.../ASrc5VonlyBExtSw_2D00_1.19MaxSrc_5F00_TTExp.pjt