This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:使用外部 DAC 管理 TPS546D24S

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397501/tps546d24s-managing-tps546d24s-with-external-dac

器件型号:TPS546D24S

工具与软件:

您好!

是否可以 使用外部 DAC 而不是 PMBus 即时调整 TPS546D24S 输出电压?

谢谢!

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、  

    是的、可以做到。 您可以将 VOSNS 视为相对于 GOSNS 的典型 FB 引脚、并在 外部和 DAC 添加一个电阻分压器网络。

    需要记住的一点是、VOSNS 到 GOSNS 的阻抗在85kΩ 和165kΩ(典型130kΩ)之间可能有+/-30%左右的差异、该阻抗与底部电阻器并联、 因此应确保在计算输出电压时考虑该差异。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    如果我正确理解您、连接应该如下所示:

    我不确定是否可以将 VOSNS 视为典型的 FB 引脚、因为 FB 引脚通常参考低于输出电压的电压。 因此、VOSNS 上的电压应等于所需的输出电压。

    此外、 我是否需要考虑影响误差放大器的其他配置、例如 MSEL、VSEL 等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    您是否完全在使用 PMBus? 如果不是、您是否愿意使用我们的其他非 PMBus、中输入电压、高电流器件?  

    如前所述、 该器件使用 VOUT_SCALE_LOOP、这是一个内部电阻分压器、可向下缩放到1:1、2:1、4:1和8:1。 如果使用1:1、则内部基准将等于 VOSNS、从 VOSNS 到 GOSNS 的电阻为130k (典型值)、Vref = 0.4V (默认值)。 在这种情况下、可以将 VOSNS 视为 VFB。 1:1的问题是、它仅可通过 PMBus 选择、不可选择引脚、因此如果您不使用 PMBus、这将不起作用。  可能还可以使用其他缩放环路、但计算可能会变得更复杂、我不知道我们是否要选择该路线。

    请告诉我您的想法。

    谢谢!
    Tomoya