This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:使用 BQ25606放大器;BQ27421-G1不带电池

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395950/bq25606-using-bq25606-bq27421-g1-without-a-battery

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ27421-G1

工具与软件:

你(们)好

我有一个项目使用  BQ25606 和 BQ27421-G1  进行锂电池充电/库仑计数、我希望完全从器件中移除电池、同时尽量减少对 PCBA 的更改。

那么、您能否告诉我、 在没有连接电池的情况下是否可以使用 BQ25606和 BQ27421-G1? 根据我的理解、 BQ25606 没有电池检测功能、那么我只需要将 CE 拉至高电平?

谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东、您好!

    您是只想在某个时候取下电池、还是要始终取下电池?

    如果只是某个时候、您应该能够在 CE 引脚为高电平时将充电器禁用以禁用充电。 您可以从电量监测计中读取电压、以确定何时再次启用充电。

    在查看  BQ27421-G1的数据表时、发现其 "支持嵌入式或可拆卸电池"。 但是、我会让监测计团队的人员确认此设置。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 希望对某个器件的电池和无电池型号使用相同的 PCBA、因此对于某些器件、电池将始终被移除。

    好的、我确实看到  BQ27421-G1的 BIN 引脚可用于电池检测(通过1M8将 BIN 拉高、并将 BIN 连接到电池热敏电阻输出)、但我不知道这是否会影响 通过 TS 引脚读取 BQ25606的热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东、您好!  

    从电量监测计的角度来看、我认为该应用没有任何明显的问题。 该电量监测计可用作系统侧电量监测计、这意味着它可以用于电池不会永久连接到电量监测计的系统中。 关于这会通过 BQ25606的 TS 引脚影响热敏电阻读数的问题、这是充电器团队需要回答的问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东、您好!

    对于 R31和 R37、器件需要看到与 TS 并联约10k Ω 电阻器才能进行充电。 但是、即使 TS 电压错误、系统仍将运行。 您只能使用不正确的 TS 电压为电池充电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike。 感谢您提供这些信息、在这种情况下、您能否确认以下配置在   将 BQ25606的 TS 引脚拉至 BQ27421-G1 的 VDD (通过1M8 RES)方面是否有效? 就像这样、不会将  BQ25606 置于奇数状态、使其不再正常运行(能够正确生成 VSYS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    如前所述、如果 TS 电压不正确、SYS 轨将运行。 要充电、请确保 TS 电压正确。

    此致、

    Mike Emanuel