This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:需要软启动来控制电感器涌入电流

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397804/ucc28180-soft-start-required-to-control-the-inductor-inrush-current

器件型号:UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI:

祝你度过美好的一天!

如何  通过 ICOMP 引脚使用软启动限制。 来限制电感器浪涌电流呢?  因为 Vth(电流感应电压 )=0.7V,当打开 PFC 时,直接采用 Vth=1.2V(电流感应电压 )。  揭示电感材料和电感、它将会产生 巨大的浪涌电流。 请指导我如何实现软启动以 控制浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prabhu、  

    感谢您关注 UCC28180 CCM-PFC 控制器。  

    与所有升压 PFC 转换器一样、控制器(任何控制器)在初始交流加电时无法限制电感器浪涌电流。  
    这是因为从输入桥式整流器到电感器和输出侧到输出电容器(Cout)有一条直接直流路径、并且它会将 Cout 充电至输入线路电压的峰值。  

      在 Vout >/= Vin_peak 之前、UCC28180控制器(以及任何升压 PFC 控制器)无法控制通过电感器的电流。  
    通常、使用标准恢复型低 Vf 二极管绕过电感器和输出升压二极管从电桥为 Cout 充电、而使用 NTC 电阻器来限制峰值浪涌电流。  在某些设计中、继电器用于绕过浪涌限制电阻器、以减少浪涌充电完成后的功率损耗。  

    UCC28180数据表( https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28180 )第22页的典型应用原理图显示了旁路二极管 D2和 NTC 电阻器 RT1的常规实现方式。  (本设计示例中未使用继电器。)  

    此致、
    Ulrich