工具与软件:
尊敬的 TI:
祝你度过美好的一天!
如何 通过 ICOMP 引脚使用软启动限制。 来限制电感器浪涌电流呢? 因为 Vth(电流感应电压 )=0.7V,当打开 PFC 时,直接采用 Vth=1.2V(电流感应电压 )。 揭示电感材料和电感、它将会产生 巨大的浪涌电流。 请指导我如何实现软启动以 控制浪涌电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Prabhu、
感谢您关注 UCC28180 CCM-PFC 控制器。
与所有升压 PFC 转换器一样、控制器(任何控制器)在初始交流加电时无法限制电感器浪涌电流。
这是因为从输入桥式整流器到电感器和输出侧到输出电容器(Cout)有一条直接直流路径、并且它会将 Cout 充电至输入线路电压的峰值。
在 Vout >/= Vin_peak 之前、UCC28180控制器(以及任何升压 PFC 控制器)无法控制通过电感器的电流。
通常、使用标准恢复型低 Vf 二极管绕过电感器和输出升压二极管从电桥为 Cout 充电、而使用 NTC 电阻器来限制峰值浪涌电流。 在某些设计中、继电器用于绕过浪涌限制电阻器、以减少浪涌充电完成后的功率损耗。
UCC28180数据表( https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28180 )第22页的典型应用原理图显示了旁路二极管 D2和 NTC 电阻器 RT1的常规实现方式。 (本设计示例中未使用继电器。)
此致、
Ulrich