This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:禁用突发模式导致输出端稳压丢失

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397336/ucc256404-disabling-burst-mode-resulting-in-loss-of-regulation-at-output

器件型号:UCC256404

工具与软件:

您好!

我已经阅读了下方的论坛、遇到了相同的问题:

UCC256404:禁用突发模式导致输出端稳压丢失-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我相信在上述论坛上、尤安的问题被误解了。

我要制造48V 至24V 的 LLC 转换器、最大负载为6.25A、为了简化鉴定过程、我禁用了突发模式、这可能是我出现问题的原因。

问题是输出电压调节丢失、即 最大值 开关频率大约为170kHz、不存在任何问题 更低 .

因此、当 Vin 为48V 且负载低于最大负载(≈4.4A)时、Vout 高于24V (最高为28V)、因此增益过高、但控制器无法再增加频率来降低增益。

那么、问题是:

什么会导致最大频率被限制为特定值而不是更高?  

这与禁用突发模式有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了减小 BMTH (从1.5V 到0.6V)并增加 CLL/SS  (从100nF 到1uF)、但这没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意、如果在输出电压变为高电平和超出稳压范围时频率不会降低、那么问题不是突发模式。

    FB 电流(IFB)需要在0至- 82uA (IFBclamp)之间变化才能控制振荡器频率。  在0uA 时、LLC 将以最高频率运行、而-82uA 时、LLC 将以最低开关频率运行。  

    当 FB 引脚不应有电流时、可能会从其流出。  如果您在这种情况下研究 IFB 电流、Vout、ISNS 和 VCR、它应该可以帮助您确定导致问题的原因。  请注意、如果您的输出电压较高、IFB 电流应接近0uA。  

    另外、我建议使用 Excel 设计工具检查 VCR、ISNS 和环路补偿、该工具可在以下链接找到。  来仔细检查环路补偿。  您还应使用网络分析器检查环路补偿。

    可在以下链接找到 Excel 设计工具。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、