This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053DYYREVM:是否有办法缩短 LED 电流上升/下降时间?

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396089/tps922053dyyrevm-is-there-any-way-to-accelerate-led-current-rise-fall-time

器件型号:TPS922053DYYREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922053TPS92641

工具与软件:

Steven、您好!

非常感谢您的支持。

我使用 TPS922053 EVM 测量了 LED 电流上升/下降时间。
我连接了一个 LED 电流波形。

对于随附的波形、我有以下问题。

问题1。
是否有办法缩短 LED 电流的上升/下降时间?
因为我的一个客户需要在机器视觉应用中采用1us 和2A 的脉冲 LED。

问题2:
其条件为 Vin=12V、Vf =3.2V、If=2A。
TPS922053能否生成1us 单次脉冲(电流为2A)?

再次感谢您、此致、
和也。   e2e.ti.com/.../TPS922053EVM_5F00_LEDon_5F00_-off.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    A1。 一些加快 LED 电流上升/下降时间的方法包括:

    • 使用电感值较小的电感器(您需要相应地增加开关频率、以保持相同量的电感器电流纹波。)
    • 使用电容值较小的输出电容器。

    A2。 我能否理解客户对输出电流上升/下降时间的要求? 对输出电流纹波是否有任何要求?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    大约为 a2时、它们需要生成1us 的脉冲宽度和2A。 因此上升/下降时间应小于1us。
    此外、LED 纹波电流也将小于50%。

    我可以这样问您一个问题吗?


    有任何 使用 TPS922053以1us、2A、单脉冲输出的示例吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    此外、LED 纹波电流也将低于50%。

    我假设您提到的电流纹波是指峰峰值电流。 如果我错了、请更正我。

    如果是这种情况、那么对于 TPS922053、客户可以尝试以下设置:

    • 将开关频率更改为2.2MHz。
    • 将电感器更改为1.5uH
    • 将输出电容器更改为较小的值、如10nF
    • 通过将 R_TEMP 设置为0欧姆来禁用热折返功能。 (开关频率非常高。  因此、SOT-23-THN 封装可能非常热、从而触发热折返功能。  现在我们将禁用此功能、以便于测试。)

    请检查结果。 如果由此产生的电流上升/下降时间仍然不能满足客户的要求、则客户可以 考虑 使用 TPS92641的并联 FET PWM 调光功能、在这种情况下更容易实现1us 电流脉冲时间。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请注意:

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396089/tps922053dyyrevm-is-there-any-way-to-accelerate-led-current-rise-fall-time/5341760 #5341760"]

    A1。 一些加快 LED 电流上升/下降时间的方法包括:

    • 使用电感值较小的电感器(您需要相应地增加开关频率、以保持相同量的电感器电流纹波。)
    • 使用电容值较小的输出电容器。
    [报价]

    在第二种方法中、您可能 需要相应地增加电感器的开关频率或电感值、以保持相同的 输出电流纹波量、因为您在此处使用具有较小电容值的输出电容器。

    此致、

    Steven