This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:使用反向电源

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62480, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397110/tps62840-use-as-an-inverting-power-supply

器件型号:TPS62840
主题中讨论的其他器件:TPS62480

工具与软件:

大家好、我发现了这样的参考文献: https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf?ts = 1722951618887 、一个降压稳压器可以转换成降压/升压转换成反相电源。 我想知道 TPS62480是否能够以相同的方式使用、正输出连接到地、芯片接地连接到负输出轨。  

我怀疑答案不是因为降压/升压传递函数中有额外的零、但是想知道工程师是否可以对此发表意见、或者是否有人以前这样做过。 我需要 TPS62480来实现其超低静态电流、但我还需要双电源(+0.9V 和-0.9V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您使用 E2E、

    反相降压/升压并不是新事物、可以通过使用 TPS62840来实现、但始终存在一些限制。  

    如果使用以下电路将普通降压转换器用作反相降压/升压转换器、则需要考虑一些标准、例如器件的最大输入电压(Vmax)受最大 Vin (Applied)和|Vout|的限制、因此需要考虑 电流应力和效率

     请查看应用手册、详细了解使用普通降压的反相降压拓扑。  使用反相降压-升压转换器(修订版 B)

    电压应力:  

    电流应力: 根据计算得出的电感器电流峰值和谷值、使用以下公式、我们需要确定反相降压转换器的最大负载电流。 峰值和谷值电感器电流会流经 MOSFET 电源开关、因此、它们决定在从普通降压转换器构建给定反相降压转换器时可以提供多少输出电流。 简而言之、选择的 Iout 应使 Ipeak 小于 TPS62840的 HS-FET 电流限制。

    功率损耗和效率: 由于反相降压转换器中的电压和电流应力较大、因此与降压转换器相比、反相降压转换器的功率损耗更大。 这意味着在类似条件下、反相降压的效率将低于降压的效率。 在设计和测试反相降压之前、很难估算效率。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我不关心器件应力、因为我的最大输入电压为4.2V、输出电压为-0.9V、我的标称功率输出为100uW、所以开关或电感器过载应该不会有问题。 我担心 TPS62840具有自己的内部补偿、如果置于降压/升压配置、该补偿可能不足以稳定转换器。 此外、降压升压中的占空比公式与降压中的占空比公式不同、因此我需要以不同的方式设置 VSET 引脚上的电阻器、以实现-0.9V 的电压。 您能谈谈这两个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、您是正确的、对于反相降压/升压转换器、闭环特性与降压转换器不同。

    您可以在第4.4节- 使用反相降压/升压转换器(修订版 B)中看到详细说明

    要获得-0.9V 电压、需要使用 TPS62841。

    该器件具有内部反馈分压器和内部补偿、VSET 的工作方式类似于启动期间读出的 R2D、并相应地选择内部反馈分压器。 请参阅数据表中的第8.3.4节。

    我建议在根据降压设计反相降压升压后测量环路响应(波特图)。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。