This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:软启动特性

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1, TPS628501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397549/tps628501-q1-soft-start-feature

器件型号:TPS628501-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62816-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户测量了 TPS628501-Q1和 TPS62816-Q1上的启动波形、如下所示。 TPS62816-Q1和 TPS628501-Q1启动上升沿具有一些电压阶跃、看起来像是 SS 控制着压摆率。

  1. 请提供有关内部网络的更多详细信息、并帮助改善上升沿。
  2. 为什么显示电压阶跃? 它是否会影响环路响应?  
  3. 对于 TPS628501-Q1、它是内部软启动。 有没有方法可以通过外部电路对其进行优化?  

客户希望他们可以更顺利地获得上升沿。  

TPS628501-Q1输出启动波形:  

TPS62816-Q1输出启动波形:  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

     

     您可以在数据表图中看到此步骤也是正常的:在低电流时更可见。 启动期间、器件处于 PFM 模式、并且还因为低电流、 输出电压充电速度更快、而 VREF 达到与 VFB 相同的点需要花费一定的时间。 它导致该平坦区。

    您认为这会给客户带来问题吗? 因为器件是稳定的。

    客户可以尝试添加更多的输出电容、以帮助实现平滑处理、但这不是稳定性问题。

    谢谢!

    法尔海恩