This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT 跟踪扫描+扰动观测?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396763/bq25756-mppt-tracking-sweep-perturb-and-observe

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

快速问题:BQ25756 (或任何类似 IC)是否会进行  扰动并观察 MPPT 跟踪? 或者它是否每隔几分钟仅进行一次完全扫描、然后保持在该选项点直到下一次扫描? 您是否有 IC 进行 扰动、观察扫描?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    BQ25756具有扰动观测功能、只有在最大功率点减小时才起作用。 我建议依靠全电池板扫描。

    BQ2575X 系列 IC 是我们唯一提供扰动观测的电池充电器 IC。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 全电池板扫描很好、但对于车辆上移动的太阳能电池板、它会减慢。 因此、我们需要经常执行 P&O 和扫兴。 是否 在文档的某个位置描述了 BQ2575X 系列的 P&O 行为? 在数据表中、根本未提及...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    BQ25756确实提到了 P&O、但 P&O 只能跟踪降低的功率、而只能跟踪太阳能电池板电压的微小变化。 对于移动的车辆、我建议每3分钟进行一次全屏扫描。

    如果您有 MCU、您也可以在太阳能电池板每次断电时执行全电池板扫描。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、不知何故、上次我在数据表上看到了关于 P&O 的信息。 您有足够的信息、那么我认为此 IC 对我们来说是合适的。 谢谢!