This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:负输出端出现非常大的1.2V 纹波

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397214/tl7660-very-large-1-2v-ripple-on-negative-output

器件型号:TL7660

工具与软件:

我正在从事一个设计、该设计使用 TL7660来反转3.3V 电源、但输出在随附的图片中却非常糟糕。 它的形状与 osc 输出相同、但是频率要低得多。 有人知道为什么会发生这种情况吗? 该3.3V 电源没有噪声、电路按照数据表使用两个10uf 电容以及一个0.1uf 去耦电容在 VCC 上实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以帮助提供原理图和电容器参数(例如器件型号)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Kemet C1206C106J3RACAUTO10uf 陶瓷电容器、我还尝试将其切换为低 ESR 电解电容器、但实际上没有区别。 移除去耦电容器也没有任何区别、因此不太可能是输入阻抗问题。

    search.kemet.com/.../C1206C106J3RACAUTO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用最小的圆来测试输出纹波?

    您还可以测试 Fly cap wavefrom 吗?