This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:查找具有 SOC/SoH 诊断功能和电池监测器的电量监测计(16节 x 6节串联 x 4节并联)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1A, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393751/bq78350-r1a-looking-for-fuel-gauge-with-soc-soh-diagnosis-and-battery-monitor-16cell-x-6series-x-4parallel

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76940、BQ78350、 BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找 具有 SOC/SOH 诊断功能和电池监测器的电量监测计。(16节 x 6节串联 x 4节并联)

他们正在考虑使用 BQ78350-R1A 和 BQ76940、是否可以使用?

如果您有任何其他推荐产品、请告知我们。

您能否提供应用手册和参考设计?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350是一种 CEDV 电量监测计、这是一种适用于某些应用的良好算法、但如果放电条件(负载、温度等)在放电之间发生显著变化、则具有一些限制。

    bq40z80是一款具有更高级算法的单芯片电量监测计和保护器。 对于大多数应用和6s4p 电池组而言、它可能是更好的选择。

    https://www.ti.com/product/BQ40Z80

    EVM 显示了一种参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的答复。

    我知道建议将 BQ40Z80作为客户的应用。

    我和客户分享了信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我向客户介绍了 BQ40Z80。

    他们正在寻找16芯串联 x (6系列 x 4并联)。

    在本例中、总电压约为384VDC、是否可以使用 BQ40Z80?

    客户表示可能不可能。

    如果可以、请分享参考信息。

    如果没有、请介绍另一款器件?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi