This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:最小系统电压设置的功能是什么?

Guru**** 2599195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397323/bq24715-what-is-the-function-of-the-minimum-system-voltage-setting

器件型号:BQ24715

工具与软件:

Dears、

最小系统电压设置的功能是什么? 我的理解是可以使用它来防止电池电量耗尽时、系统电压降至非常低的水平。 但它是否会将电池放电至低于 我们设置的最小系统电压? 我认为不应限制电池的放电、 电池可能会放电、直到系统或电池保护功能禁用放电。 我是对吗?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    Yangyang Wang 说:
    最低系统电压设置的功能是什么? 我的理解是它用于防止系统电压在电池电量耗尽时降至非常低的电压。

    是的、这是正确的

    但它是否会将电池放电限制为低于 我们设置的最低系统电压?

    不可以、最小系统电压用于防止系统电压下降。

    认为它不应限制电池放电、 电池可能会放电、直至系统或电池保护功能禁用放电。 我是对吗?  [报价]

    是的、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    明白了。 非常感谢!