This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:建议用于移动电源的电量监测计。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395608/bq40z50-r2-please-recommend-fuel-gauge-for-power-bank

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ4050BQ34110

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在为其新应用寻找电量监测计。

应用是用于汽车黑盒的移动电源。

电池化学成分为 LiFePO4、最高可使用4S4P。

我认为必须在 BQ40Z50和 BQ4050之间进行选择、哪种算法是 Impedance Track 或 CEDV。

我在 E2E 上阅读了很多关于这两种算法的线程、但仍然无法选择哪种算法最适合我的客户。

如果车辆行驶、这个新的移动电源将持续充电、如果发动机停止、则会放电。

电流消耗不超过300mA 最大值。

您能否确定哪种算法最适合这种情况?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    对于使用 LFP 电池的应用、我们通常推荐使用采用 CEDV 算法的 bq4050。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的支持。

    正如您所说的、我推荐 bq4050、但我的客户认为 bq4050具有他们不需要的不必要功能。

    (即电池平衡等)

    相反、我建议使用 bq34110。 它也是 CEDV 算法、仅具有电量监测功能。

    请确认 bq34110还适用于 LiFePO4移动电源解决方案。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    对于4节串联电池的情况、 需要电池平衡以提供准确的电量监测结果。 对于在包含多个无法实现电芯均衡的系统中实现的电量监测器件、需要实现能够实现电芯均衡的单独 IC。

    我们不建议将 bq34110用于此应用、因为它专为寿命终止系统而设计、如果用于标准应用、则不会提供准确的监测结果。

    此致、

    Anthony Baldino