This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100问题

Guru**** 2645575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397218/bq35100-bq35100-issues

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我们是一家致力于电表流量计的公司、目前我们正在研究电量监测 IC BQ35100。

我安装了 BQtudio、我们有 IC 和 EV2400的评估套件用于验证该套件、但我们面临以下问题:

-当我发送命令 new_battery 它响应 WriteMACReadBlock 通信错误:从设备读取的 MAC 响应的前两个字节与发送的 MAC 命令不匹配,尽管我遵循 EOS 应用手册中规定的程序。

-我们将在产品中使用的电池没有在化学 ID 列表中注明(我们使用的是 TeKCell CR17450和 TeKCell SB-C02 )

如果您能为我们提供支持、我们将不胜感激

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以分享您的.srec 吗?

    您的通信是否稳定?

    2) 2)请使用 GPCHEM 工具来查看我们系统中与您正在使用的电池之间的闭合化学 ID。 如果 DOD%误差为3%或更低、则可以使用此 ID。

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Evan