This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420XDDCR

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391048/lmr51420-lmr51420xddcr

器件型号:LMR51420

工具与软件:

您好!

在原理图中、我使用 LMR51420元件对大型1000µF 电容器进行预充电。 我的24V 输入由机械开关突然切换。 当输出电压接近输入电压时、我禁用 LMR51420、并使用 Q11将24V IN 和24V OUT 短接。

电路在30块板上运行良好、但我有5块板烧毁了 U4元件。 在最初的三个创业阶段,它很快就烧坏了。 在功能板上、我已经对启动进行了测试、即使输出短路也是如此、并且输入电压会发生变化。

我不明白为什么在某些电路板上元件会烧毁、而在其他电路板上则无法销毁这些元件。

你对这种不正常现象有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delvar:

    已为您分配了一名工程师、我们明天就给您回复。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delvar、您好!

    您是否已尝试过 ABA 交换方法、以验证问题是出在 IC 还是出在 PCB 组件上?  

    但是、C_FF 电容器 C20相当大。 底部反馈电阻器为低电平。 那么我建议您的反馈网络中的电阻是该值的十倍。 只要您可以使反馈布线靠近 FB 引脚并远离高 di/dT 布线(如 SW 或大电容器)、顶部电阻器就可以超过100k。  

    我怀疑为 Vin 供电的机械开关会产生高电压尖峰、这可能会影响直流稳压器的 Vout/SW 网络并导致损坏。 当开关导通时、您可以捕获 Vin、Vout 和 EN 上电压的任何输入/输出波形吗?  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为此问题来自 IC。

    我通过移除 R50来执行测试、这可能导致在电压低于大约22V 时激活 Q11。 此外、我将 R29替换为330K (在大约19.6V 时打开 U4)。

    通过机械开关在24Vin 电压下反弹、我可以快速损坏 U4元件。 移除 C20或在 U4的输出电压上添加一个串联二极管时会出现相同的结果、以防止电流反馈到元件中。 在这种情况下、输出端的 dV/dt 可能超过10V。

    连接 R50后、dV/dt 低于2V。 此电压变化与晶体管 Q11的激活相关。 当连接 R50时、损坏就会困难得多。

    以下是元件断开时的记录:曲线1 (黄色):VIN +24 (在 ON/OFF 开关后面)曲线2 (蓝色):启用 U4曲线3:SW U4曲线4:Vout +24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我很快就会回复您。

    - Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    当 IC 的输入为低电平时、为输出提供的24V 电压会熔断 IC。 此处的解决方案还可以停止使用开关施加到 IC 输出端的电压。

    此致、

    Rahil