This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:我希望/RESET 线路变为低电平(置位)并保持低电平

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397128/tps3823-i-want-the-reset-line-to-go-low-assert-and-stay-low

器件型号:TPS3823

工具与软件:

在上面所示的电路中、我尝试在工业应用中使用 TPS3823、以便在/RESET 有效时(即/RESET 变为低电平时)关闭 FET 的栅极。

首先、当 WDI 信号处于高电平或低电平脉冲(我的应用中为1kHz)时、我们将其称为 WDI 信号 CLK。  我的发现是、如果 WDI 保持高电平或低电平、/RESET 输出在标称值上取消置位(高电平)、并大约每1.6秒发出一次短时间的低脉冲。  这似乎是器件的预期运行、但不是我需要的。  当 WDI 未收到 CLK 信号时、我需要/RESET 持续保持低电平。

所需逻辑:

/MR       L H H          h

WDI       X  L   H   CLK

/复位   L L   L         h

我将尝试修改用于对 WDI 信号去耦的电路(在数据表/3823A 版本中)、但我想我可以使用应用手册或电路建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据提供的信息、您正在查找锁存输出看门狗器件。  

    对于锁存输出器件、您的选择有限。

    1. 如果您想使用 TPS3823、则需要一个外部电路来提供锁存器。 最简单的解决方案是在 MR 和 RESET 之间放置一个电阻器、这会在 RESET 变为低电平时使用 MR 内部上拉电阻器创建一个分压器、从而将 MR 输入设置为低于 V (INPUT LOW)、从而使 RESET 保持低电平、直到将高电平信号输入到 MR 引脚、从而禁用锁存器。
    2. 切换到具有集成锁存功能的看门狗器件。 借助集成锁存器、当 WDI 获得 CLK 时会禁用锁存器、无需手动输入。

    请告诉我哪个选项适合您。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能有兴趣查看锁存 WDT、您能提供任何器件型号吗? 我正在浏览"主管与重置"选择表、但没有什么突出显示的内容。  我与 TPS3823根本没有结婚。

    感谢您的帮助、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将通过电子邮件进行后续操作、以进一步讨论具有锁存输出的看门狗器件。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。