This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:VOUT 设置

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397216/lmr43620-vout-setting

器件型号:LMR43620

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我有关于 LMR43620MB5RPER 的问题。

将 FB 电阻器与此器件一起使用时、它的输出 VOUT 是否等于 FB 电阻器设置?如果 VOUT 直接连接到 VOUT 引脚、它的输出是否为5V?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    有。 该器件有一个内部反馈分压器可设置输出电压、因此、如果 FB 直接短接至输出电感器的输出侧、则该器件将 以固定电压(在本例中为5 VOUT)运行。  

    当使用 FB 电阻梯时、它将输出等效于该电阻梯设置的 VOUT 的 VOUT。 由于使用内部 FB 分压器、电阻梯必须符合 数据表9.2.2.2.1节概述的要求。 为了方便您起见、我已将数据表中的相关摘录包含如下:

    谢谢!

    Joshua Austria.