This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26622设计计算器

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394975/tps2662-tps26622-design-calculator

器件型号:TPS2662

工具与软件:

您好!

TPS26622计算器不考虑 UVLO 引脚连接到 RTN 的情况来禁用它。 R2和 R3无法设置为0欧姆或移除。

除此之外、我想了解 OVP 引脚的额定电压是多少、数据表显示可耐受5V 电压、但绝对额定值表显示为4V。 此外、在 Vin 和 OVP 电压之间连接一个1M 电阻会超过 OVP 引脚的最大额定电压。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    [quote userid="373902" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394975/tps2662-tps26622-design-calculator TPS26622计算器不考虑将 UVLO 引脚连接到 RTN 以禁用该引脚的情况。 R2和 R3无法设置为0欧姆或移除。

    我想您说的是禁用 OVP。 是的、您可以将 OVP 引脚连接至 GND 以禁用。 设计计算器不允许删除这些值。  

    [报价 userid="373902" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394975/tps2662-tps26622-design-calculator "]除了我想了解 OVP 引脚的额定电压是多少之外、数据表显示该电压可耐受5V 电压、但绝对额定值表显示4V。 此外、在 Vin 和 OVP 电压之间连接一个1M 电阻会超过 OVP 引脚的最大额定电压[/报价]。

    5V 是 OVP 引脚的绝对最大值。 应力 超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久损坏。

    4V 是 OVP 引脚的建议工作电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!  

    很抱歉、您的回答无法真正解决我的问题。 在撰写我的初始帖子时、I Mixed UVLO with OVP:

    -你说 OVP 应该连接到 GND? 数据表显示它必须连接到 RNT。

    除了我想了解 UVLO 引脚的额定电压之外,数据表显示可耐受5V 电压,但绝对额定值表显示4V 电压。 此外、在 Vin 和 OVP 电压之间连接一个1M 电阻会超过 OVP 引脚的最大额定电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    [报价 userid="373902" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394975/tps2662-tps26622-design-calculator/5345512 #5345512"]您说 OVP 应该连接至 GND? 数据表显示它必须连接到 RNT。

    是的、必须为 RTN。 很抱歉混淆。

    [报价 userid="373902" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394975/tps2662-tps26622-design-calculator/5345512 #5345512"]- 除了我想了解 UVLO 引脚的额定电压是多少外、数据表显示可耐受5V 电压、但绝对额定值表显示4V。 此外、在 Vin 和 OVP 电压之间连接一个1M 电阻会超过 OVP 引脚的最大额定电压[/报价]。

    我理解这种困惑。 建议在 VIN 和 UVLO 之间连接一个1M 电阻器、以减少 UVLO 引脚灌电流。 但您必须将分压器与1M 一起连接、以使其低于4V。  

    希望它能消除困惑。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时连接1M 电阻器、还是选择分压器? 这与本例使用中的数据表(尤其是图10-14)是相互矛盾的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

     图10-14正确。 您可以将1M 电阻器直接连接到 VIN。

    在 UVLO 引脚上有一个钳位二极管、可以将电压钳制在5V 以下、持续时间低于灌电流60uA。

    很抱歉以前出现了混淆。

    谢谢  

    Amrit