This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:多个 BQ25756的并联

Guru**** 2585015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398758/bq25756-parallelization-of-multiple-bq25756

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

Bq25756 i2c 地址是否固定在0x6A? 之前在论坛中提到过、两个 Bq25756可以并联、但如果两个 Bq25756具有相同的 I2C 地址、我们是否可以调整每个 Bq25756的编程参数?  

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果可能、您可以并行使用 BQ25756和 BQ25756E。 BQ25756E 与 BQ25756具有不同的 I2C 地址。

    我认为您不能在同一条 I2C 线路上放置2个 BQ25756 IC、因为 BQ25756需要向控制器发送 ACK 信号。 如果您需要使用2个 BQ25756 IC、我建议使用 I2C 多路复用器与这两个 IC 进行通信。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很合理、谢谢 Ethan。