This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:如何禁用 AEF?

Guru**** 2523120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1EVM-2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382152/lm25149-q1-how-to-disable-the-aef

器件型号:LM25149-Q1

工具与软件:

您好!

我想禁用 AEF、只是为了比较 EMI 测量结果。 我将尝试在启动后在 Cnfg 和 GND 之间连接跳线引脚来实现这一点。 但似乎无效。 我缺少什么?

编辑:在 CNFG 和 AGND 之间有一个24.9k Ω 的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否能够将电压源连接到低于0.8V 的 CNFG?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有0.8V 电源。 我的设计与 LM25149-Q1EVM-2100相同、但具有适用于440kHz 开关频率的元件。

    数据表显示连接 CNfg 至 GND 以禁用 AEF。 但仍获得相同的 EMI 结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darius:

    它应该只影响传导 EMI。 您能否尝试将输入 PI EMI 滤波器短路、然后重试? 如果尝试不同的频率或质量较低的电感器、它可能也会更加明显。

    谢谢!

    Andrew