This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750DRJKR

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394502/tps25750-tps25750drjkr

器件型号:TPS25750

工具与软件:

  • 如何协商电池电量耗尽配置中的更高电压?  

ADC1和 ADC2值设置为33和索引-2、协商为高电压、但协商为死电池充电时、在死电池充电时、协商为5V;如果拔下 USB 并插回 VDD_3V3_CC_IN、协商15V 如何通过在主机启动期间清除任何寄存器或在丢失任何其他东西时清除寄存器来解决此问题、我们需要通过不移除和插回 USB 来实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    您可以擦除 EEPROM 并尝试一下吗? 我只想 检查 TPS25750是否 使用了从 EEPROM 加载的配置来在 这种情况下协商5V 电压。  

    谢谢
    Prajith