This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030在睡眠模式下运行时是否可能损坏后端芯片?

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, REF3333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396725/lmr14030-q1-is-it-possible-for-lmr14030-to-damage-back-end-chip-when-operating-in-sleep-mode

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030REF3333

工具与软件:

专家们、您好!

我遇到了 LMR14030和 Ref3333的相关问题、

您能否帮助确认以下相关链接:REF3333:Ref3333芯片损坏-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

 由于负载电流小、LMR14030在睡眠模式(而不是 CCM 或 DCM 模式)下运行、  

LMR14030的纹波电压为60mV、 其输出不超过最大额定值。

5V 的输出是否可能变为大电压?  例如高于10V。

谢谢你。

BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢您的提问。 LMR14030处于睡眠模式时、它将按照 数据表第8.3.3节所述运行。  如果器件在其建议电压额定值范围内运行并且其组件未损坏、则 LMR14030输出10V 的风险不应。

    此外、器件上有过压保护、如果内部 VREF、一旦 FB 电压达到109%以上、就会防止输出电压上升。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.10节。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您的答复、

    LMR4030输出是否有可能大于10V? 因为我曾经试图将 LMR14030的输出5V 和电路中的后端芯片切断、然后再使用直流电源供电、当电压从5V 增加到12V、后端 REF3333烧坏了、这种现象与客户的现场情况是一致的。

    你有什么建议吗?  (注意:产品 LMR14030用于12V 系统、电池电压为9V-16V。 LMR14030输入路由之前有一个 TVS。 我还使用了另一个 LMR14030、相同的输入为 BATT、输出为3.3V、连接到 MCU 和其他电源、在 CCM 模式下工作。 此部分电路没有问题。)

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    对不起,我不理解。 您是否认为在增大输入电压后、LMR14030输出端的输出大于5V? 您将输入电压增加到了什么? 请向我介绍您的测试以及您是如何测量电压的。

    LMR14030的输出不应超过其调节电压(我相信您的电路被设置为5V)、除非它已损坏或使用不当。 如果器件损坏、输出可能会上升到10V。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉把你弄糊涂了。

    当 LMR14030在睡眠模式下运行时、我没有测试异常电压。

    我进行的测试是在客户站点上重现燃烧 REF3333的现象、我移除了5V 块的电感以使 LMR14030不工作、然后在5V 输出端施加电压、在达到12V 时逐渐将电压增加1V、、在后端将 REF3333烧毁

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    是的、由于 REF3333 的绝对最大输入电压为7.5V、如果超过此电压、此器件会损坏。

    就 LMR14030而言、如果未正确 选择电路的元件、器件可能会有运行异常。 虽然 器件的过压保护不应让 LMR14030达到7.5V、但仍必须检查电路、以确保遵循正确的数据表参数以实现预期行为。

    请参阅以下文档:

    • L905的饱和电流额定值应至少与高侧开关电流限制(7.7A)一样高、以避免饱和。
    • 输出电容器必须被指定、这样、输出电压纹波不会太高。 数据表的第8.2.2.4节 详细概述了此过程。
    • 二极管必须符合数据表第8.2.2.5节中概述的标准
    • 为了使器件 在稳定范围内运行、有时建议使用前馈电容器。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册。
    • 请确保使用正确的缓冲电路。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    谢谢你。

    我还     、了该电路、L905的饱和电流现在为3.5A、我测试并确认了数据表、该电流不超过3A μ A、在睡眠模式下的电流更低。  使用的输出电容器为47u+4.7u+0.1u、使用的二极管没有问题。

    1月至6月生产的蓄电池电动汽车(BEV)未受损、兰克延伸电动汽车(REV)模型于5月开始批量生产。 我发现最近有问题的零件都在这个模型上。 REV 和 BEV 之间的区别在于 REV 还具有额外的发动机系统。

    你有什么建议吗?

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    除了上面的其他建议外、如果不了解 LMR14030是否是导致问题的原因、我就没有更多的建议来提供这一点。  

    您是否能够在使用用例中观察到 LMR14030的输出从5V 以上上升到至少7.5V? 如果是、您能否提供相关的屏幕截图?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我并没有在工作台上发现任何问题、包括开机/关机、负载瞬变、线路瞬变等   我根据客户观察到的现象推断可能存在高电压输出、因此我之前的问题是高电压超过10V 的情况、例如在睡眠模式下工作

    输出为5V、只是纹波相对较大(60mV)、但这加上纹波值也符合后端电源要求(TCA1043A、REF3333、AD2428)。

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    如果是这种情况、那么我认为我们不能得出结论、即 LMR14030器件存在问题。 我现在将结束该主题帖、但如有任何其他问题、请随时再次与我们联系。

    谢谢!

    Joshua Austria.