This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:关于功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3435, TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396099/tps3431-about-functionality

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件:TPS3435

工具与软件:

您好!

在我们的一个项目中、我们计划使用 TPS3431SDRBR 看门狗计时器 IC。 以下是与 TPS3431SDRBR 相关的问题、

1.在我们的设计中、我们要 在1.8V 电源上使用 TPS3431SDRBR、该电源电压可能会降至1.7V。 由于1.8V 是 TPS3431SDRBR 的最低电源电压、所以可以使用1.8V 电源还是会影响功能? 或者、您是否有其他能够在1.8V 电压下安全运行的看门狗?   

SET1和 EN 引脚的功能之间有何区别。  您能否详细说明哪些电路需要连接到这些引脚才能运行?

3. ENOUT 引脚的功能是什么? 如果我们只是将上拉电阻器连接到这条线路、还是需要一些其他 ORing 电路、情况是否可以?


此致、

Apurva Agre.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    我建议改用我们的 TPS3435、因为 TPS3435的 VDDmin 为0.9V。

    SET1和 EN 之间的主要区别是 ENOUT。 两个输入都将禁用看门狗、但 EN 也会将 ENOUT 拉至低电平。 两个输入都被连接至一个逻辑门、很可能是与门(AND)、如果任一输入变为低电平或者两个输入变为低电平、这将禁用手表。

    如果不需要 ENOUT、可以将其保持悬空。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse

    感谢您的推荐。 如果我们继续在设计中使用 TPS3431 (请参阅随附的图像)、并且 我们为 TPS3431提供恒定的1.8V 电源、它是否会正常工作?

    此外、如果电源电压降至1.8V 以下、会发生什么情况? 看门狗是否会关闭、或者它是否会影响功能?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    我建议将 SW2原理图部分移至 EN 引脚、并通过导线对 ENOUT 和 WDO 进行 ORing。 这将提供相同的功能、同时提供更多的流线处理。 这将在释放 SW2后使 WDO 取消置位时引入 tRST 延迟。

    对于您的问题、由于器件 VPOR 为0.8V、器件本身不会关闭、但由于内部时序和基准设计为1.8V 的 Vddmin、因此 VDD 离 VDDmin 越远、 器件精度和功能也可能会降低。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    按照之前建议、我们计划使用 TPS3435器件。 但是、我们要求看门狗的超时时间至少为20秒。 因此、我们想要使用 TPS3435A 或 TPS3435B 型号、这些型号允许为看门狗超时选择外部电容器。 很遗憾、这些型号在供应商网站上不可用。 您能否为供应商提供 TPS3435A 或 TPS3435B 的替代产品推荐一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    由于20S 是最小值、您是否能够达到32s?

    我们还提供了该器件 TPS3435AFACADDFRQ1

    Jesse