工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、我想问一下、
1.此功能是否可以在关机模式下使用? 是否有任何核心功能仍在关断模式下工作、以便我们可以在电池打开后立即读取 SE_SSD 保护?
2.电池充电至100%正常后,我们的充电器与电池连接,并为电池供电。 在该状态下、电池没有电流。 此功能是否可以正常使用?
3、关于 ISD 电流阈值的设定,如何才能最合理地设定? 您能就此提供建议吗?
4、电池信息如下:1S1P,三元锂电池,电池容量1900mA 381,三元锂电池
5.请帮助告知我有关信息。
#1:除了一个监视从 SHUTDOWN 引脚退出的极小电路外、此部件已断电。 关断的思路是在应用关闭时提供一种具有超低功耗的模式。 电量监测计必须启动才能从电量监测计中读取任何内容。 由于电量监测算法本身以相当慢的1秒周期运行、因此某些结果所需的时间会比启动时间(几毫秒)更长。
#2:如果没有电流进出电池、监测计将定期进行电压测量、以确定放电深度、 从而确定电池的充电状态。 这不是问题(除非您的设计绕过了监测计中的电流)。
#3:这是你必须检查你的电池制造商. 它取决于电量监测计无法测量的自放电电流。 应将此设置为略高于电池的自放电电流。