This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:LM5149 OCP 是否短路

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390388/lm5149-q1-lm5149-ocp-for-short-circuit

器件型号:LM5149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5149

工具与软件:

大家好、我用 LM5149设计由 DAC 驱动的可变降压转换器。 我想知道断续模式电流限制是否也可以防止短路。 在中、如果短路的持续时间较短、则降压转换器可以承受、但如果我保持导线短接、两个 MOSFET 和 LM5149都将消失。 我的规格是:

输入电压:54V
VOUT:50V-0.8V
输出电流:15A

 双相模式的半桥驱动器达到30A。

这是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电流限制也应防止短路。

    发送一个完整的快速入门文件、以便我们审查您的设计(请参阅 LM5149-Q1产品文件夹以获取链接)。

    对于 COMP 电阻、100kΩ 看起来非常高。 此外、请确保 CS 信号上没有噪声。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是快速入门文件:
    e2e.ti.com/.../7725.LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm

    我也在考虑补偿问题、但由于我们需要可变输出、因此要为每个电压找到合适的解决方案并非易事。 我将尝试与10公里,谢谢。 CS 信号看起来很干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用10千欧作为 COMP 电阻、但得到了相同的结果。 CS 非常干净、有一个来自电感器电流的三角波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于可变 VOUT、请选择最大 Vout 设置时的补偿值(因为这样可提供较低的有效陶瓷 Cout 值)。 然后、根据需要使用更新的 Cout 值检查最小 VOUT 处的结果。

    此外、检查是否使用了正确的有效 Cout 和 ESR 值以及并联电解和陶瓷电容器。

    下面是一个 Excel 文件、可帮助您做到这一点:

    e2e.ti.com/.../Parallel-Capacitors-Zct-LM3753_2D00_4-CEB-Cin-4x300kHz.xls

    ESR 肯定不是快速入门计算器中输入的1mΩ。

    另外、请注意、这里的电感器纹波电流非常低、为4%、主要是因为 Vin 非常接近 Vout。 尝试10uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我已使用正确的 ESR 更新了 Excel、我使用4个10uF 的低 ESR 陶瓷电容器+ 1个470uF 的电容器、而您的 Excel 应该在5mΩ 附近、所以我用10作为 calcs。 现在、COMP 值在 LM5149 Excel、237kΩ 和0.15nF……中非常奇怪、 Im 将购买10 μ H 电感器并重试、
    e2e.ti.com/.../0412.LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试降低交叉频率。 Rcomp 相当高、因为对于该输出电压、Cout 如此之高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godziller:

    如果没有进一步的活动、我将关闭该主题。 如果您仍在处理此问题、您可以在此处回复。  

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我正在等待10uH 电感器到达。 在另一个论坛问题中、我询问了一个有关可变电压输出和快速 DAC 扫描导致的故障的相关问题。 从 FPWM 更改为二极管仿真模式后、似乎可以解决这个问题。 这种更改是否也有助于解决 OCP 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管这是一种重负载情况、但尝试 PFM 不会造成任何伤害、尤其是当电流以某种方式变为负值时。 您可以监控每个电感器的电流波形、检查是否饱和等 此外、输出端硬短路会导致地弹、因此请检查是否具有多个 GND 平面(功率级下的第2层 GND 平面很关键)。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在的故障看起来不同、在短路之后我损坏了 MOSFET 和控制器之前、现在 PFM 只有高侧 MOSFET 裸片、并且经过多次短路尝试(最大 VOUT)之后、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看电感器电流和 SW 节点电压波形是多少?