This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:需要 ICX-D 固件

Guru**** 2511315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393861/tps53659-need-firmware-for-icx-d

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS53689T

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在查找 ICX-D (Xeon-D)平台所需的固件文件。

我 正在使用 TI 的 SN1701022+CSD95410/20/84 VR13控制器和驱动器 IC。
谢谢!
Siddhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我会检查是否有这些文件、明天就给您答复。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我们没有任何此平台和现有设置的固件/配置文件。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    我们还致力于 Birch Stream-SP 平台。

    那么、我可以获得 该项目的固件文件吗?

    谢谢!

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    对于 Birch Stream SP 平台、我具有 TPS53689T 的固件/配置文件。 这是您使用的控制器吗?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    是的、我们使用的是 TPS53689T IC。

    谢谢!

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我将通过电子邮件向您发送 Birch Stream SP 的 TPS53689T 配置文件。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    已获取文件。 感谢您的档案。

    默认配置和此文件( 仅在 NVM 用户寄存器中)之间的唯一差异是吗?

    此外、单独的文件是否可用于不同的导轨、或者它是否是通用文件、然后在导入.xml 文件后、我们可以根据需要进行更改?

    谢谢!

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    与 NVM 用户寄存器中的配置相比、我要发送给您的配置发生了更多变化。

    较小的侧导轨有单独的配置、我现在将通过电子邮件发送给您。

    此致、

    Troy