This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:以这种方式工作是否正常?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395590/bq21080-is-it-normal-for-it-to-operate-this-way

器件型号:BQ21080
Thread 中讨论的其他器件: BQ25180

工具与软件:

您好、TI 工程师。

现在、我使用器件 BQ21080。  

充电电流设置为700mA、但在+55°C 下、测量的电流为550mA。

在充电期间、芯片温度测量值约为 68°C。

以这种方式运行是否正常?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享器件状态寄存器值?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我们的寄存器值。

    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x00]= 0x41
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x01]= 0x00
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x02]= 0x00
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x03]= 0x46
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x04]= 0x61
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x05]= 0x7C
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x06]= 0xD3
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x07]= 0x83
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x08]= 0x4F
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x09]= 0x00
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x0A]= 0x41
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x0B]= 0x30
    bq21080_dump_all_register () reg_value[0x0C]= 0xC0

    请检查附加的值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hojin,

    根据提供的寄存器值、电荷看起来以恒压充电方式(寄存器0x00 = 0x41)。 这表示随着电池电压接近稳定电压(4.2V)、充电电流开始降低。 此时您的电池电压是多少?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juna、您好!

    当我对电池充电测试时、电池电压为3.6V。  

    您的意思是当前应用的寄存器值可以正常吗? 对吧?

    此致、

    柳弘珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan。

    我还有一个问题。  

    如何 为 BQ21080设置 NTC B 值?  

    我们使用 NTC 电阻器值10K 欧姆、B 值为3950。  

    有人问了一个关于 E2E 上 NTC 的问题、您的一位同事 Anthony 推荐了 B 值为3435的103AT-2 10k NTC。 这是唯一可以使用的 NTC 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hojin,

    是的。 意想不到的是、当您的电池电压为3.6V 时、您会以4.2V 的稳定电压以 CV 充电。 您能在 BQ与其 电池电容共享 VBAT 电压的波形吗?

    此致、  

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hojin,

    您可以调整外部电阻器和器件寄存器值、以便使该器件与 Beta 值3950的 NTC 配合使用。 您可以使用上提供的在线计算器  

    https://www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI

    如果您选择 BQ25180、然后选择计算器图标、则可以查看和调整 Rs Rp、以便使用 Beta 值获得最接近的0C 至60C 设置。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Juan

    我是否需要 EVB 才能使用您提到的在线计算器?  

    我看了看网站,似乎它不能用没有 EVB。  

    是否还有其他方法可以做到这一点?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hojin,

    即使没有 EVB、您也应该能够使用计算器。 网站是否阻止您使用它?

    此致、

    Juan Ospina