This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:适用于通过调节实现的低电流应用增强分辨率监测

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396759/bq27z561-r2-for-enhanced-resolution-gauging-for-low-current-applications-using-scaling

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的 Jonny

 感谢您的答复。
 下面是 URL 的延续。
  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393867/bq27z561-r2-for-enhanced-resolution-gauging-for-low-current-applications-using-scaling


 我们将其解释为、即使您增加 RSENSE 的电阻以提高分辨率、校准电流值仍会使用实际电流值进行校准。
 到目前为止、当我们为 RSENSE 使用20m Ω 并消耗100mA 电流时、我们将校准电流值设置为2000mA。
 根据应用说明(SLUA792)、我们将 A 400mA 电池的设计容量设置为3874 8000mA。

 我们通过将校准电流值设置为实际电流值(100mA)进行了电流校准。
 结果、CC 增益和容量增益变为"20"mOhm。
 这些值超出了技术参考手册(SLUUC54C)中描述的设置范围。

 可以使用此值("20"mOhm)吗?
 (当校准电流值为2000mA 时、CC 增益和容量增益变为"1"m Ω。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、您应该遵循 使用调节的针对低电流应用的增强分辨率测量 文档中列出的建议。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您的答复。

     我们遵循应用手册(SLUA792)。
     本应用手册指出:
      参数会从电量监测计推迟到电量监测计、因此在进行调整时必须非常小心。
      

     我们决定了 BQ27Z561-R2中要更改的参数为"Design Capacity mAh"和"Design Capacity CWH"。
     (充电配置的设置值为"0x00"。)

     是否还有其他参数需要我们特别关注?
     否则、将上述两个参数乘以20并开始学习周期。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此 E2E 主题 、因为我认为它可以解答您的问题。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您介绍该主题。
     但是、该主题不是对我的问题的直接回答。

     我们希望使用 BQ27Z561-R2、不要出错。
     因此、我们想知道在学习周期之前我们应该改变哪些参数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    我建议参考之前链接的文档并按照其中的说明进行操作。 完成此操作后、我建议进行测试、以确保电量监测计正在读取预期的电流值。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您的答复。
     我们将尝试创建参考文档(SLUA792)的 Golden Image 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这听起来不错。 如有更多问题、请随时联系我们。  

    此致、  

    Jonny。