This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:VIN 区域热接触不完整错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397818/tps54202-vin-zone-thermal-contact-incomplete-error

器件型号:TPS54202

工具与软件:

您好!  

我有一个问题要问你。  如果 VIN 区域仅完全进行一个触点而另一个触点位于 TPS54202转换器的引脚3上、是否存在问题? 当我运行 DRC 时、它向我显示一个热错误、我想知道我是否可以忽略此错误、或者解决它、以便稍后生成光绘文件。 提前感谢您!

这是包含完整的转换器 PCB 原理图的图片(如果您对此有任何建议):

原理图如下所示:

这是我要讨论的区域和引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenan

    您是指 VIN 引脚上的散热连接? 建议避免这种情况、因为这对热性能不利。 这也会导致 Vin 布线上产生较大的寄生电感。 请直接连接到 Vin 引脚。  

    其他意见:

    C2-805和 C1-1206应靠近 IC VIN 和 GND 引脚放置。  

    SW 布线应短而宽、最好不要在 SW 上使用过孔。

    反馈电阻器 R4-805和 R5-805应放置在靠近 FB 引脚的位置、远离 SW 和 BOOT 等噪声节点。 R5-805也应靠近 GND 引脚。  

    请参阅 TPS54202数据表中的第10节布局。

    原理图:

    ;选择 Isat>ILIM_HS (TPS54202为3.2A)Δ H 的电感器

    C7-805的电压速率应大于16V。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 是的、这是那个区域。 您是指这个电路板布局布线? 这是我从 VIN 区域和 GND 区域获得灵感的地方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenan

    是请参阅布局示例和我对布局的评论

    谢谢、此致。